This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805:我们有一个向 SD 引脚(引脚5)施加12V 直流的电路

Guru**** 2384540 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1805
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1341564/tlv1805-we-have-a-circuit-that-applies-12vdc-to-the-sd-pin-pin-5

器件型号:TLV1805

遗憾的是、我们发布了一个设计、将12VDC 应用于 TLV1805的 SD 引脚(引脚5)。  通过1兆欧姆电阻器施加电压。  当此部件上没有 Vdd 时(引脚6 = 0V、有时 Vdd = 12V)、会出现这种非法条件。

这会损坏器件吗?

谢谢!

安东尼·德安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    嗯...嗯、我们不能说它不会导致损坏、因为这会施加远远超出数据表针对 SD 输入限制的应力。

    而是一个40V 比较器、关断引脚实际上由低压器件组成、因此具有5V 的最大限制。

    我认为 SD 输入包含迅速反向型 ESD 钳位、因此它仅钳位到 GND。 因此、电源没有"上"ESD 钳位、因此 SD 输入引脚会被上拉至超过5V。

    遗憾的是、这允许将输入上拉至12V。对于5V 器件结构来说、这种做法并不好。

    因此、我们不能说这是"正常"的、因为您会对 SD 输入器件进行应力测试。 在大约12V 的电压下进入器件击穿范围。 在某些时候、SD 输入可能会击穿-这是不好的。

    1M 电阻会将任何电流限制到~12uA、这样做很好。 但问题是、如果器件发生击穿和闩锁、则其他传导路径可能会在内部打开、并从那里产生雪球。

    很抱歉、我没有任何好消息。 唯一的"修复"是钳制或衰减 SD 输入端的电压。