This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:运算放大器未上电时施加到输入和输出的最大电压

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1341453/lm324-maximum-voltage-applied-to-inputs-and-outputs-while-the-op-amp-is-unpowered

器件型号:LM324

数据表指定的输入电压范围为 -0.3V 至32V。 其他供应商提到另一个标准是不得超过 Vcc。 TI LM324即使在未上电时(电源引脚无电压)也能承受高达32V 的电压吗?

输出怎么样呢?  数据表中提到 Vcc 短路可能会损坏芯片。 在未上电时、它是否能够在输出端承受10V-12V 的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    欢迎使用 E2E!  

    请参阅 LM324的应用设计指南: https://www.ti.com/lit/pdf/sloa277 

    对于输入、LM324可相对于网络 GND 施加高达32V (最大绝对值)。  

    在输出端、您能否说明输出连接到了什么以及如何施加10-12V 电压?  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,非常感谢! 这就澄清了我关于输入的问题。

    关于输出、 我附加一个相关电路的图像。 Vsupply 可能为12V 或不存在(0V)。 在运算放大器上电时、此电路是一个缓冲器、否则 LED 和负载将只由阻抗未知的非缓冲 Vinput 信号驱动(外部器件)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    感谢您分享原理图。 不建议将输出拉至超过电源电压的电压、因为这可能会因高输出电流而损坏器件。 在此操作期间、部件可能会过热。  

    我之前发送的应用手册中的第3.4节(短路拉电流)和第3.5节(输出电压限制)对此进行了说明。  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢! 在本例中、我将在运算放大器输出端添加一个串联二极管。