This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA690:DIS_N 引脚向 VS+引脚泄漏电

Guru**** 2681095 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1340999/opa690-dis_n-pin-leaks-electricity-to-the-vs-pin

器件型号:OPA690

大家好、

我的客户在 OPA690IDBVR 中遇到泄漏问题:

目前、我的客户遇到 DIS_N 引脚向 VS+引脚泄漏电的情况。

这是 TI 的官方现象吗:OPA690IDBVR?

在测试方法中、断开 OPA690IDBVR 中 VS+和 VS_的输入电源、DIS_N 引脚提供3.3V 电源、但可以在 VS+上测量2.4V 电平。

感谢您投入宝贵的时间与精力。

此致、

马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您能确认一件事吗:OPA690是否有输入信号? 如果是、您能否提供有关输入信号的更多详细信息(即振幅、直流信号或交流信号/频率、波形类型)?

    我将与团队讨论这一问题、看看这是预期现象还是已知现象。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    根本没有输入信号。 客户刚刚测试了 OPA690的泄漏问题。

    你的团队有任何更新吗? 客户正在等待您的支持和帮助。  

    感谢您投入宝贵的时间与精力。

    此致、

    马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    Nick 将在明天3月27日的某个时间在线提供答案。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    我不需要这种拖延答复,只需要告诉我你做了什么,看到了什么,给我一个第一阶段的结论。

    客户正在等待我们。

    此致、

    马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    昨天我离线了,我对我的反应有些拖延表示歉意。

    怀疑您在连接到电源的二极管上看到了压降。 在二极管的配置方式中、将不会有直流电流流过二极管、但是会有一些固有电容、这些电容会充电并使电源电压引脚保持电势。  

    谢谢。

    尼克