This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA994:过热保护

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2994, OPA994, OPA2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1340361/opa994-thermal-protection

器件型号:OPA994
主题中讨论的其他器件: OPA2991、OPA2994

先生

 

我在 OPA994数据表中未找到任何信息。 我知道、某些 OPA 内置热保护功能、可避免在产生极高功率耗散时发生永久损坏。

对于 OPA994、您能否帮助确认是否也支持过热保护?

 

 

谢谢

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben、  

    我假设您指的是与 OPA2991数据表中的此部分内容类似的内容:  

    请确认。  

    我不确定它是否包含在 OPAx994器件中。 我发现以下注释:  

    因此、我假设它没有这种保护。 我将在内部提出并报告。  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡罗莱纳州

    感谢您的确认!

    事实上、正如您所提到的、我在 OPA2991的数据表中找到了热保护特性。 我们可以考虑将 OPA2994作为

    预期的情况下、最大程度地降低输入

      

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben、  

    谢谢 Ping 操作、我将再次与我们的团队跟进。  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben、  

    该 OPA2994 具有过热保护功能、例如 OPA2991。

    我们已在将输出与电源短路10分钟的同时进行了一些初步测试。  
    未观察到损伤、 前后 IQ 和 Vos 相同。  

    这绝不是全面/表征测试、因此它们尚未添加到数据表中。  
    如果客户希望与 OPA2991并行评估、有限的样本数据看起来很有希望。  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳