This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2372-Q1:输出电流能力

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1342643/tlv2372-q1-output-current-capability

器件型号:TLV2372-Q1

大家好、

使用双电源轨(+/-5V)时、TLV2372QDRG4Q1能够支持多大的输出电流?

-环境温度下的灌电流/拉电流能力25°C

-多少在-40°C 的温度范围内-+85°C

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    见图8/9/10/11。 使用10V 电源时、驱动强度介于5V 和15V 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    请记住、只有5mA 针对 VOL 和 VOH 电气特性进行了测试。 数据表中的数字是典型数据。