This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA990:运算放大器

Guru**** 2927530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1340542/opa990-operational-amplifier

器件型号:OPA990

您好、专家!

我想将 TTL 信号从90mV 放大到3.3V。 我想知道、哪种 IC 非常适合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "TTL"表示数字信号、因此您应该使用比较器。 (使用45mV 的基准电压。)

    以下是一个单通道3.3V 比较器列表: ti.com/amplifier-circuit/comparators/products.html#116=Push-Pull&480=1&358min=0.9;3.3 您可以选择在传播延迟和功耗之间进行平衡;使用具有内置迟滞的比较器可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selvan:

    您认为这种应用 更适合运算放大器而不是比较器有什么特别的原因?  

    此致、

    R·克利夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 LVDS 到 LVTTL 转换器 IC、我得到60-100mV 的 LVTTL 输出信号、但我的基准输出电压大约为3.3到5V。 因此、我必须放大输出并馈入光学转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是 LVDS 接收器的典型输出电平。 (实际上、LVDS 接收器是比较器。) 这是什么转换器 IC? 您能展示一下原理图吗? 能否检查是否存在接地短路?