This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:测量极低电流时的输入偏置电流

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: INA241A, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1341986/ina241a-input-bias-current-when-measuring-very-low-currents

器件型号:INA241A
主题中讨论的其他器件: INA190

我正在设计一个精确的高侧电流测量电路、该电路需要在几个测量范围内切换测量分流器(该部分大部分已完成)。 我注意到、INA241A、同时拥有所有其他参数看起来非常适合我的用例(带宽、误差、增益选项、共模电压...) 输入偏置电流为25-45uA。 这是否意味着我无法使用它来测量 uA 范围内的分流电流。 我的共模电压介于0到18V 之间、电源电压为5V (不过我可以选择使用其他更高的电压轨、例如20V)。 在这种情况下、是否有办法对其进行改进(或许可以向 Vin+和 Vin-添加一些高输入阻抗缓冲器)、或者我是否需要使用其他放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    我们大多数具有高 VCM 范围(大于 VS)的电流检测放大器的输入偏置电流都大于大多数放大器。  我们也有其他的具有您期望的 VCM 范围的电流范围、但可能缺少您所需的带宽。  这是 INA190。  此器件具有不同的架构、在最低增益选项下将带宽限制在47kHz。   

    我们确实有 也可以使用的仪表放大器、这些放大器也会用到、但这些器件在输入范围上会有限制。  我们有一个 模拟计算器 来查看输入 Vcm 的限制、具体取决于器件。  随着增益的增加、您还会看到带宽限制。  下方的屏幕截图。

    另一个选项是在进入 INA241之前缓冲 Rshunt 的输入、但这似乎会增加更多的 IC。  如果您这样做、则需要查看放大器的带宽和偏移。  您还需要使用20V 为其上电、以不限制摆幅。  

    我会询问我是否缺少其他选项、但您需要的确切增益和带宽可能对选择有所帮助。  这是否也将使用需要将输出限制在5V 的 ADC?

    此致、

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    谢谢你的答复,这清除了一些事情给我。 同时,我还对不同电流感应放大器电路之间的差异进行了一些更多的研究(这可能是我在问这里的问题之前已经做了:))。 由于针对最低电流范围的相对较高的分流电阻器、我也许必须使用仪表放大器、但是我将不得不首先进行一些计算、现在我已经详细了解了该主题。

    此致!

    伊戈尔