This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3091:关于将 THS3091D 替换为 THS3091DDAR 的问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1341873/ths3091-concerns-regarding-the-replace-ths3091d-with-ths3091ddar

器件型号:THS3091

您好!

由于 THS3091D 的 EOL、我们正在考虑使用类似的产品 THS3091DDAR。

第1季度
是否可以使用具有引脚兼容性的 THS3091D 替代 THS3091D?

第2季度
规格的唯一差异是否如下所示?
・热性能信息
・Ω 带宽
另外、如果您对更换有任何疑问、请告知我。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

    1.可以用 THS3091DDAR 直接替换 THS3091D。  封装的区别在于 THS3091DDAR 封装中增加了散热焊盘(PowerPAD)。  "D"封装是不带散热焊盘的 SOIC 封装。  两种解决方案具有相同的 X 和 Y 尺寸、DDA 封装在 Z (高度)轴上稍小。

    2.规格差异仅限于热阻和参数,因为 DDA 封装有散热垫,而 D 封装没有散热垫。  但是、请勿将 DGN 封装与 D 封装混淆、因为 DGN 封装具有不同的尺寸、热性能信息以及小信号-3dB 带宽规格的差异。  在当前的数据表版本 K 中、DDA 和 DGN 封装具有一种与众不同的规格:小信号-3dB 带宽。  K 版本还仅提供 DDA 和 DGN 封装的相关热性能信息。

    总之、从 D 封装转向 DDA 封装是一个积极的改变、数据表提供了有关 DDA 和 DGN 封装的必要更新和信息、这些封装是 TI 网站上两种正在供货的 THS3091封装。  即使您没有提供具有散热焊盘的不同 PCB 布局来适应 PowerPAD DDA 封装、对您的设计的影响也可能可以忽略不计。  DDA 与 THS3091的 D 封装具有 P2P 和线性尺寸兼容性。

    此致!

    亚历克