This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3691:需要在输入引脚上具有过压功能的比较器。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1342185/tlv3691-need-comparator-with-over-voltage-on-input-pins

器件型号:TLV3691

您好!

我对 TLV3691或任何在输入上提供某种类型过压保护的电压比较器都有疑问。 我绘制了一幅草图、大致说明了我正在努力实现的目标。 VCC 电源需要满足1.2V 至5.5V 的电压。  

情形1:

情形2:

我们是否有可以实现上述情况1和2的电压比较器?

此致、

泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    遗憾的是、我们没有任何可在低至1.2V 的电压下工作的器件、也没有具有过轨输入功能。 可以将输入信号分频为处于电源轨范围内吗? TLV3691是唯一能够在低至1.2V 的电压下运行的器件。