This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2340:OPA4231U

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4205, DAC8822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1337308/opa2340-opa4234u

器件型号:OPA2340
主题中讨论的其他器件:OPA4205DAC8822

 OPA4231U 是现已被淘汰的 TI 器件。 请发送此部件的 LTSPICE 模型进行设计分析

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送 OPA4231U 的 SPICE 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、一旦器件停产、我们将不再支持任何仿真模型。  我建议使用 OPA4205等放大器 作为下一代替代产品。

    此致、
    迈克

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是使用 OPA4231U 的现有 DAC 电路。  

    请帮我解决(通过电路图和仿真)如何用下一代放大器 OPA4205替换这个现有的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可以帮助您进行仿真。 但我们不提供 SIM。 进行互操作。  是否可以用 DAC 代替 AD7564?  另外、我们没有电源电压、您能 告诉我们电源电压是多少吗?

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的..请查看备用 DAC 并帮助进行仿真。 DAC 的电源电压为+5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suganya,

    放大器的电源电压是多少?  我们需要知道正负电源轨。  如果是5V 和 GND、则我必须更改 OPA4205的建议。

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA4231U 放大器的电源电压为+15V 和-15V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议在此应用中使用 TINA 中内置的 DAC8822作为类似 MDAC 的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suganya:

    凭借+/- 15V 的电源电压、OPA4205是一个不错的选择。 关于 DAC、我同意 Paul 的观点、认为 DAC8822 是很好的替代产品。

    我在 TINA 中复制了您的电路、并将 DAC8822模型放在一个宏区块中。 我 还将滤波器电容(C1)设置为5 pF、并将200欧姆的 Riso 移到反馈网络之外、以提高稳定性。

    e2e.ti.com/.../E2E_5F00_DAC8822.TSC

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我需要对该电路进行交流分析。 请帮我讲一讲在何处插入交流组件并在此电路中进行分析

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Suganya、

    为了分析电路相对于 Vref 的闭环响应、我添加了一个  高于直流电源的电压输入并运行交流传输特性。  e2e.ti.com/.../E2E_5F00_DAC8822_5F00_Acl.TSC

    从生成的波特图中、闭环系统的带宽似乎约为600kHz。  

    此致、  

    亚历克斯