This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331:TL331IDBVRG4与 TL331IDBVR 之间的差异

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1330944/tl331-difference-between-tl331idbvrg4-and-tl331idbvr

器件型号:TL331

您好!

TL331IDBVRG4当前处于 LTB 状态、 TL331IDBVR 当前处于运行状态、我无法找到这两个元件之间的差异、您能否说明这两个器件型号之间的差异是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel、您好:

    没有区别。

    "G4"是"绿色"器件与旧版引线镀层的旧区别。

    由于所有器件都已转换为"绿色环保"、因此"G4"是冗余的。 "G4"后缀旨在方便某些客户进行 BOM。 但现在、我们将提供"G4"器件。

    即使您订购了"TL331IDBVRG4"、也能得到 TL331IDBVR。 两者标记相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    感谢你的帮助。

    由于所有器件都已转换为"绿色环保"、因此 TL331IDBVR 有时不是"绿色环保"。

    如果  TL331IDBVR 有时 不是"绿色"、当 TL331IDBVR 转换为"绿色"时、您能告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel、您好:

    这是10多年前的事。

    对于通用 TL331IDBVR、无铅转换于2003年、"绿色环保"转换于2005年。

    但我需要知道确切的生产日期代码、因为这些代码是在多个组装地点进行的-每个生产日期代码都在稍微不同的时间"绿色"(但都在每个生产日期的几个月内)。

    除非你有一些在一个尘土飞扬的架子上,他们都是绿色的,到现在。

    如需更多信息:

    https://www.ti.com/support-quality/environmental-info/lead-free.html

    https://www.ti.com/support-quality/environmental-info/logo-product-labeling.html