This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:TPS62873EVM-143

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1331615/usb2any-tps62873evm-143

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件: TPS62873

你好

我无法通过 USB2ANY 连接到 TPS62873EVM。

我尝试根据手册连接,但它不起作用。

GUI 软件程序在评论连接后报告。

"已连接到 USB2ANY 控制器、但未能连接到 I2C @64上的器件 TPS6287x "

USB2ANY 模块的 LED 闪烁。

我想通过 USB2ANY 控制 TPS62811b 的寄存器。

请提供支持。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已将该主题转给支持 TPS62873EVM 的团队。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否安装了 GUI? 如果尚未安装、请参阅下面的链接、该链接提供了用户界面安装指南。

    https://dev.ti.com/gallery/info/TPS6287xTulip/TPS6287x/ver/1.0.0/

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    如果您没有进一步的问题、我将关闭此主题。 若要重新打开、只需添加注释即可。

    谢谢你。

    此致、

    Excel