Other Parts Discussed in Thread: OPA928
TLDR: 除了使用数据表中的值、如何为运算放大器的输出选择适当的 Rload 值?
您好!
我正在设计一个使用 OPA928进行高灵敏度运算放大器系统以放大较小的调制(1kHz 至100kHz 采样频率)光电二极管电流。
由于这是我第一次在 PCB 上设计模拟电路、因此我按照 TI 的"高精度实验室系列:运算放大器"尝试指导自己如何设计/仿真运算放大器电路。
我需要再次检查跨阻放大器级的估计结温(TJ)、以确保其处于-40°C < TJ < 85°C 的指定工作温度范围内。 (以确保输入偏置电流最小)。
正如我预计的、光电二极管产生的最大电流在峰峰值~12nA、我的直觉告诉我、TJ 将相当小… 仍需要仔细检查。 我的计算显示、我的第一级的估算 TJ 为~25.2 °C… 太棒了!
使用上述视频系列的"功率和温度"讲座中提供的公式、具体而言:
TJ =(PQ + PAC_avg_max)*ϑJA Ω+ TA
其中 PAC_avg_max

RL = RLOAD ||(Rrf1 + RS)基于我下面的电路。
我的计算显示、我的第一级的估算 TJ 为~25.2 °C… 这是伟大的(但似乎也太好,不是真的)! 但是、我对 Rload 有一些疑问。
很抱歉、这是一个普通的问题、但是除了使用 OPA928数据表中的值之外、如何为 Rload 确定一个适当的值呢? 从我的在线搜索中、Rload 应该表示运算放大器输出端将连接到…Ω 的等效电阻 是这样吗? 由于我计划将该运算放大器的输出耦合到另一个"级2"运算放大器、Rload 是"级2"运算放大器反馈环路的等效电阻还是其输入阻抗?