This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THP210:如何在 PSPICE 中测量全差分放大器输入阻抗? 结果解释

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08S, THP210, OPA2210, OPA2192, PGA855, INA851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1342818/thp210-how-to-measure-fully-differential-amplifier-input-impedance-in-pspice-result-interpretation

器件型号:THP210


主题中讨论的其他器件:ADS131E08SOPA2210OPA2192PGA855、INA851

在差分 ADC 之前、我使用一个全差分放大器作为前端。 我想模拟和测量差分输入阻抗。

为什么要使用500/2k=1/4的比率? 因为我想将传入信号包含在范围内。

我的工作范围最大为20 kHz、

ADS131E08S 是我所使用的 ADC、在数据表中我读到输入阻抗为200MΩ Ω。 出于这个原因、我安装了一个200MΩ Ω 电阻器作为一个负载。



(V (Vin+)-V (Vin-))/(I (E2:3)- I (e1:3))

通常、在读取 ADC 的卡的输入端存在高输入阻抗的概念。 假设差分运算放大器输入进入连接器。 在本例中、运算放大器输入是否真的是一个类似2k 欧姆的值?

以下是可能的情况。

  1. 结论是正确的、您应该采取措施来增加输入阻抗、
  2. 差分阻抗的概念。
  3. 我造成输入计算误差、
  4. 一切都是错误的,有人可以帮助解决我的头脑中的困惑吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Electronx:

    是的、任何全差分放大器(FDA)的输入阻抗都是输入电阻器的直接功能。  

    仿真结果显示了使用2kΩ 输入电阻器提供2kΩ 输入阻抗时的正确结果。  如果需要更高的输入阻抗、例如20kΩ 20kΩ、您可以通过 Rin=Rfb = 5kΩ 来调高电阻器的比例。  THP210具有相对较低的输入偏置电流、因此根据 BW 要求、 只要电路得到适当补偿以确保稳定性、且电路满足您的噪声和精度要求、您就可以增加电阻器的值。

    由于稳定性、噪声、BW 和输入偏置电流等因素、FDA 的反馈/增益电阻器网络上的电阻值可能有多高限制。  如果由于这些考虑因素、在~100s μΩ 内实现非常高的输入阻抗、或者增加阻抗不切实际、那么您可以始终在跟随器配置中使用双路运算放大器来缓冲 THP210电路输入。  例如、根据您的输入偏置电流要求、您可以使用双路 OPA2210运算放大器来缓冲 THP210。  OPA2210是双极输入运算放大器、提供纳安级输入偏置电流、可提供极低的电压噪声。  OPA2192是一个高精度 CMOS 输入放大器、能够提供皮安级的输入偏置电流。    

    还可以考虑  INA851、它是具有差分输出的仪表放大器。  该器件提供非常高的输入阻抗输入、可设置为在0.2V/V (1/5)的衰减下进行。  PGA855也是一款全差分输出可编程增益放大器、可提供二进制增益、满足您的1/4增益要求。  PGA855提供的 二进制可编程增益 分别为0.125、0.25、0.5、1、2 4、8、16V/V。  PGA855和 INA851 GΩ 阻抗非常高、处于~100k Ω 范围内。

    谢谢。此致、

     路易斯