This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA351A:信号输入超过电源轨的行为

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA351A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1342875/ina351a-signal-input-beyond-supply-rails-behavior

器件型号:INA351A

您好-  

客户询问如果信号输入超出电源电压轨、该器件的行为如何? 假设设计保持在绝对最大额定值内。

输出轨是多少? 或进入未定义状态(无法预测行为如何)?  

假设在 V+和 V-之间施加5V 电压、但信号输入为10V (同时保持电流小于10mA)。 信号输出行为如何?

泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    您是正确的、只要电流限制为小于10mA、输入就可以承受比电源更高的电压。

    如果可能、我建议将该电流限制为1mA 或更低。  

    实际上、您将使用输入 ESD 二极管将此电流传导到 VCC 轨、并将10V 输入钳位到大约5.7V 的值。

    该器件的增益为10V/V、因此该器件不会提供任何数字来表示如此大的输入信号。  

    在输入电压超过 VCC 的情况下、输入级将饱和、而 INA 输出将到达电源轨。  

    请注意、在 INA 饱和后、将有一个延迟来返回到线性运行状态。 该值可能与过载恢复时间略有不同、因为该数据表规格的特征是仅具有饱和输出级。  

    如果客户需要我们提供任何其他信息、请告知我。 我们很乐意为您提供 INA351A 设计方面的帮助。

    谢谢。

    雅各布