This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501A-Q1:TLV3501A-Q1

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903, TLV3501, LMV7219, LM111, LM119, TLV1701, LM139-SP, TLV1704-SEP, LM2903B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1338963/tlv3501a-q1-tlv3501a-q1

器件型号:TLV3501A-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV3501LMV7219LM111LM119TLV1701、LM139-SPTLV1704-SEPLM2903B、LM2903

您好!

 TLV3501AQDBVRQ1的技术(CMOS 或双极)是什么?

如果是基于 CMOS 的器件、您是否能够获得采用相似封装的双极技术的等效器件?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    TLV3501基于 Bi-CMOS 工艺、同时包含双极器件和 CMOS 器件。

    TLV3501主要是 CMOS、但确实有一些散射的双极器件。

    这对于这些器件来说是非常典型的情况。 类似的器件也会有组合。

    它是否需要纯双极? 这是一个太空应用还是高可靠性应用?

    LMV7219是一种类似的器件、它主要是双极器件、但也有一些 CMOS 器件。

    要获得"纯"双极器件、则需要转至较旧的 LM111或 LM119器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    非常感谢您的回答和 洞察力。 这适用于航天应用。

     LMV7219当然不是最佳选择。 因此,我重新考虑了可以扩大候选方案的电路需求。 我需要一个具有以下特性的比较器:

    - 集电极开路或推挽输出级

    -双极技术

    -电源容量从3V 到5V 的最小范围

    -温度范围从-40到125°C

    -理想情况下在汽车质量范围内

     

    我找到的 TLV1701应该能符合我的需求、但您有其他的吗?

     

    非常感谢。

    Jérôme  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的航天级3V 比较器是 TLV1704-SEP 和 LM139-SP。

    普通 TLV170x 既未构建、也未进行辐射耐受性测试。 "你想怎么样?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    如果您需要"纯"双极、则只需使用较旧的 LM111/119/193/139器件即可。 这些器件也具有"太空"等级。

    最近几年推出的大多数产品都采用 BiCMOS 工艺、并可能同时采用 CMOS 和双极器件。

    TLV1701 / 2 /4采用双极工艺、并且包含 BJT 和 JFET。 这可能是您满足要求的最佳选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好、Paul、

    非常感谢您的支持。 我考虑了您的建议、选择了双极的 LM2903BIDDFR、不是吗?

    此致。

    Jérôme  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;LM2903B 是旧 LM2903的现代化产品、但它仍然是纯双极的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯

    希望这能帮助你 Jerome。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Good Morning Paul、Clemens 和 Chi、

    非常感谢您的支持。

    此致。

    Jérôme