This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:关于断电瞬态时间延迟特性

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858, TLV3801, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1339250/opa858-regarding-transient-time-latency-of-power-down-feature

器件型号:OPA858
主题中讨论的其他器件: TLV3801TINA-TI

您好 TI

我们需要仔细检查 OPA858与 POWER_DOWN 启用/禁用功能相关的瞬态时间特性。 具体而言、从关断状态转换到导通状态(此处的导通状态是完全运行稳定状态)所需的最长时间是多少? 对于高速应用、我们打算将此转换时间设置为亚纳秒级。 此外、它在断电模式下提供的输出阻抗典型值是多少?

谢谢。此

致、 迪帕克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指定的导通延迟(输出达到最终值的90%)通常为13ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否 通过具有 LVDS 输出的模拟比较器(例如  #TLV3801#)驱动 OPA858的断电引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关阈值为0.65V 和1.8V。此范围大于 LVDS 输出所能提供的范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA858在断电模式下的典型输出阻抗是多少? 如何使用断电功能在 TINA-TI 中模拟13ns 延迟? 无法找到访问 PD 引脚的方法。 您可以提供帮助吗?

    谢谢。此

    致、 深度
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    数据表中未捕获输出阻抗、但设计人员说它处于100k 欧姆 范围内。 不过、在回顾该器件时、阻抗将是反馈网络、因为查看器件的阻抗将明显更高。 至于断电引脚、它未在 OPA858模型中建模、但捕获了信息和图形、并在数据表中突出显示。 为了理解在关闭/开启器件时的性能和行为、我们建议测试真实的器件、因为我们一些实现此功能的模型并不能完全反映实际器件的行为。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI

    在断电模式下、在 TIA 配置中的反相输入端子上提供理想的电流时、流入运算放大器输出端子的典型电流是多少?  在断电模式下、任何替代器件是否提供大于1 G Ω 的输出电阻?

    谢谢。此

    致、 迪帕克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    我们在数据表中没有这样的结果、因为它取决于放大器周围的节点、所以这不是所说的。 至于备选器件、我们没有任何输出电阻如此高的器件、大多数器件都处于 OPA858范围内。

    此致、

    伊格纳西奥