This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA387:级联斩波器的低频噪声

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1343666/opa387-low-frequency-noise-with-cascaded-choppers

器件型号:OPA387

尊敬的 e2e 支持:

我的客户正在寻找低频且噪声可能最低的 AOP 解决方案。

OPAx387等斩波器技术似乎是理想的方法。

问题是:当我们级联多个斩波器时、考虑到来自该斩波器的 HF 噪声可能会产生混叠频率、它是否可以生成低频率噪声?

如果是、在这种情况下、选择不同的 PN 来混合不同的斩波 HF 频率是更好的吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TISL,

    当您级联多个斩波器时、您大概这样做是为了增大信号、这样做第一个增益级将在总输出噪声中占主导地位-见下文。  因此、您无需担心混叠问题。   对于单位增益 G=1、在下方左侧图形中、输出电压噪声 频谱密度与数据表中给出的8.5nV/rt-Hz 匹配、而在右侧、总输出噪声接近30uVrms。  当然、可以通过在输出端添加低通滤波器来更大限度地降低总输出噪声。

    级联两个 G=10级、表明总输出噪声 比单位增益运算放大器的输出噪声大100倍;因此、第二级噪声贡献微不足道。  

    话虽如此、到目前为止、我们只考虑了电压噪声、而未考虑输入电流噪声的转换和增益电阻器上的 IB 斩波尖峰 (这些影响未被仿真)。  您的描述尚不清楚 、但考虑到您 为您的应用选择了斩波放大器、您很可能还希望尽可能减小输入失调电压和温漂。  为此、请查看下表、其中建议 OPA387的最大源电阻和反馈电阻(Rf|Rg)为 10千欧姆或以下。

    但是、如果您希望 OPA387输入电压噪声在总输出噪声中占主导地位、您还需要使 Rf||Rg 电阻更小、低至大约 500欧姆- 请参阅下表。

    由于根据电阻器的选择 、斩波电流噪声可能会 在总噪声中占主导地位、因此请单击以下链接查看讨论权衡因素的白皮书:

    https://www.ti.com/lit/wp/sboa586/sboa586.pdf?ts = 1711729121849&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    e2e.ti.com/.../OPA387-voltage-noise.TSC