This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4304:SiGe BiCMOS 运算放大器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA827, OPA211, THS4304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1343372/ths4304-sige-bicmos-op-amps

器件型号:THS4304
主题中讨论的其他器件:OPA211、OPA827、

是否有所有使用 SiGe CMOS 工艺的运算放大器的列表? THS4304是其中之一、OPA211和 OPA827是其它的。 我希望获得所有选项的完整列表、这样我就不必搜索所有数据表。 另外、有时数据表不提到过程。

谢谢。

尼克·里佐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    通常、TI 工艺技术不会公开披露或描述。  一些较旧的器件确实突出了工艺技术的市场营销和可见性。  对于较新的器件、建议共享设计需求和关键规格、以便 TI 为项目推荐 IC。

    什么推动了对 SiGe CMOS 器件的兴趣?  您的项目是否需要特定水平的性能规格或参数?  如果我们可以讨论需求、我可以帮助查找并支持设计的 IC。

    一般而言、我们拥有采用双极和 CMOS 技术的器件、以及具有不同架构的器件、例如电压反馈和电流反馈运算放大器。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec:

    是否可以通过电话或电子邮件直接交谈?

    -尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们通过电子邮件进行连接。

    此致!

    亚历克