This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2210:是否有 TI 解决方案可替代 AD8634HRZN

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA211-HT, OPA2211-HT, OPA2333-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1343377/opa2210-is-there-ti-solution-to-replace-ad8634hrzn

器件型号:OPA2210
主题中讨论的其他器件:OPA2333-HT、OPA211-HT 、OPA2211-HT

大家好、

TI 是否有替代 ADI AD8634HRZN 的解决方案?  AD8634HRZN 的温度为-40°C 至175°C、而 OPA2210IDR 仅最高为125°C。

请提供建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户473、

    我使用参数搜索(精密、通用和高速)搜索了所有运算放大器产品系列。   有6个选项、温度为150°C 及以上(请参阅随附的内容)。  最好的匹配点是 OPA211-HT (最大210C)。  这是 OPA2211-HT 的单通道版本。  如果单通道选项合理、则此器件可以正常工作。  OPA2333-HT 输入到210C、该器件也是双电源、但该器件具有5V 电源。  我将告知系统团队需要双路精密高温运算放大器、但目前我认为没有良好的双通道匹配。

    此致、艺术  

    e2e.ti.com/.../high-temperature-op-amps.xlsx