This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA818:并联 OPA818 (7V/V 稳定)和放大器;OPA817 (单位稳定)且具有替代断电方案

Guru**** 1948690 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491, THS3091, OPA837, OPA818, OPA817, TIDA-01565
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1336833/opa818-parallel-an-opa818-7-v-v-stable-an-opa817-unity-stable-in-an-alternative-power-down-scheme

器件型号:OPA818
主题中讨论的其他器件: OPA817、THS3091、THS3491 、OPA837、 TIDA-01565

您好、TI 专家。

我正在设计增益可配置精密宽带放大器、OPA81x 系列似乎满足我的要求。  不过、我需要在不同增益之间切换、同时保持尽可能高的带宽、例如5倍和 x 50倍。

由于 OPA817和 OPA818具有断电模式、是否可以并联连接这两个运算放大器、即共用+IN 和 OUT 引脚、并分别切换 PD 引脚以获得不同的增益?

  • 增益= x5、启用 OPA817、禁用 OPA818
  • 增益= x50、禁用 OPA817、启用 OPA818

数据表中未提及 OPA817和 OPA818的确切断电行为、但建议不要使用。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chia、您好!

    我最初的想法是您可以做到、但您需要确保  两个器件不会同时打开 。  您必须等待一个设备完全关闭、然后再打开另一个设备。  启用/关断时序在器件数据表中。  此外、您可能会发现、如果共享输出线路上有足够大的信号、"关闭"设备可能会"开启"。

    您知道此项目的输入信号、输出信号和放大器负载是什么吗?

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    谢谢您的建议。 OPA817/818对的组合输出旨在以固定增益驱动 CFB 放大器(THS3491或 THS3091)、因此这里放大器负载不是问题。

    对于 Vs =+/- 5V、输出信号电平旨在达到7.06Vpp 的最大正弦电压、刚好在 OPA817/818的输出能力范围内。

    运算放大器 增益(V/V) 最大输入(Vpp) 最大输出(Vpp)
    OPA817 5 1.412 7.06
    OPA818 50 141.2米 7.06

    我将查看 OPA817/818的数据表、了解断电时序。

    请进一步详细说明这一说法:

    如果共享输出线路上有足够大的信号,"关闭"设备可能会"打开"。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chia、您好!

    我很高兴我能够提供帮助。  我可以更深入地了解整个电路、尤其是将 CFB 放大器作为最后一级。

    如果出现任何问题或疑问、请告诉我。  我将看看您的最大值是否会导致在这些器件上激活任何 ESD 二极管。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chia、您好!

    我知道我没有解释我先前的发言。   在断电(PD)模式下、OPA817和 OPA818不具有高阻抗输出。  OPA837在 PD 模式下确实具有高阻抗输出、并在 TIDA-01565中用于多路复用。  OPA837在反相输入端产生开路、并在 PD 模式下具有高阻抗输出。

    对于 OPA818和 OPA817、如果进入 ESD 二极管的电流超过10mA、二极管将在输入端传导。  这两个器件 在频率范围内都具有低输出阻抗、因此无法保证器件在共享同一输出线时会保持断电状态或正常运行。  需要使用串联输入和输出电阻器对进入任一放大器的信号进行电流限制。

    我希望我整个团队都能了解有关如何为您的设计提供支持的更多信息。  您的7.06Vpp 最大输出可能会影响关断通道的功耗、但也可能取决于您的输出负载和电流驱动。  输入在您的设计中可能没有问题、但我将检查一个放大器的输出是否可以打开另一个放大器。   

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢您的详细讲解。 我目前正在放弃采用 PD 设计的并联 OPA817||OPA818输出、因为我意识到存在一种极端情况、即 OPA817输出的输出可能存在高达+/- 6.3Vpeak 的电压、这显然超出了 OPA817和 OPA818的电源能力。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chia、您好!

    感谢您的更新。   

    如果您需要讨论您的整体设计或希望离线分享详细信息、请提出一个新问题或通过私人消息进行沟通。  如果您需要我作为联系人、我可以通过邮件发送我的电子邮件。

    我目前将此主题标记为"TI 认为已解决";您可以将我先前关于 PD 输出阻抗的消息标记为"已解决"、然后关闭该主题。  始终可以打开新的相关问题。

    此致!

    亚历克