This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA851:INA851的 PSpice 模型具有有限的输出共模电压

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: INA851, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1343760/ina851-pspice-model-of-ina851-has-limited-output-common-mode-voltage

器件型号:INA851
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我正在尝试在以下条件下模拟 INA851:

Vs+/Vs-=+/-5V

V (ICM)=V

V (diff)= 100mV

V (OCM)= 2.5V

RG = 6K (前增益= 2)

输出电阻= 14k

根据 INA851 Excel 数据表、这应该没问题。 我之所以使用 LTSpice 是因为我更熟悉它、以及 TI INA851页面上提供的 PSpice 模型。 我发现输出共模电压只能上升至大约1.6V。 如果我超过该值增加 Vocm、则没有关系、输出共模保持在1.6V。 这是原理图:

输出差分电压很好、只需不能产生高于1.6V 的共模电压。 我忽略了 Vocm 所限制的部分工作方式、还是只是模型的一个缺陷、它在 LTSpice 中可能并不是最佳的工作方式?

谢谢。

露西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意思是、V (ICM)=0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucy:

    这似乎是一个模型问题。

    INA851具有 VS+=+5V、VS-=-5V、VCLAMP+=+5V、VCLAMP-=-5V、(或 VCLAMP-= GND)、RG= 6k (增益= 2)、VICM = 0V、VOCM =+2.5V、处于范围之内:

    我能够在 TINA-TI 上重现此问题:

    我将向建模团队报告此问题、并要求他们研究此问题。

    谢谢、此致、

    路易斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Luis、

    如果他们解决问题、我可以通过某种方式判断模型是否已更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucy:

    负责 INA851模式的工程师已确认在这些条件下直流工作模式存在问题;但也提到该模型在瞬态分析下工作。

    模型工程师/团队提到、由于队列中还有其他项目、可能需要3-4周的时间来解决该问题。

    同时、如果您有其他问题、敬请告知。

    谢谢。此致、

    路易斯