This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA828:仪表放大器建议

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1344011/ina828-instrumentation-amplifiers-recomendation

器件型号:INA828
主题中讨论的其他器件:INA823

➀温度规格125°C 或更多的补偿和低温漂
②有可能从一个0V 的单电源(假定+5V)共模输入范围与一个输出间的关系、以及从0V 的输出到最小1.8V。
我目前在 AD8223中使用的是+Vs =+5V 范围内的以下器件、但它们处于相同的范围内。


③ SOIC8引脚最好与 AD8223相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku-San:

    INA823是 SOIC 可提供的一种器件、与您在上面列出的器件引脚兼容。

    此器件在-40°C 至+125°C 的扩展温度范围内额定运行(但不是高于+125°C)。

    关于仪表放大器线性范围、仪表放大器的输出可以在+150mV 时接近0V、但在由+5V 单极电源供电时无法精确达到0V。  对于大多数放大器来说都是如此、因为在使用单极电源供电时、输出级的输出摆幅受限 。  如果您需要达到精确的0V、仪表放大器将需要使用 ±μ A 双极电源供电。

    您可以使用 模拟工程师计算器在"Amplifiers and Comparators"-->"INA Vcm vs Vout"下验证仪表放大器的输出电压范围与共模(Vcm)

    ANALOG-ENGINEER-CALC 

    例如、在 INA823 VS+=+5V、VS-= 0V 时、如果 IN (-)接地、增益= 1V/V、VREF=0V 且 IN (+)= 1.8V、输入共模为 VCM=[(IN+)+(IN-)]/2 = 0.9V、输出范围限制为0.15V (最小值)、最高为+2.1V。

    -增益和基准引脚电压是多少?

    -请说明此应用程序是否需要以输入为基准的 GND。 请注意、这与 Vcm = 0V 不同、其中 Vcm 定义为仪表放大器输入的平均值:Vcm=[(IN+)+(IN-)]/2

    谢谢。此致、

    路易斯