This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1701-Q1:TLV6001与 TLV313之间的差异

Guru**** 2500475 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV6001, TLV313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1344130/tlv1701-q1-differences-between-tlv6001-and-tlv313

器件型号:TLV1701-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV6001TLV313

您好!

您能否提供  TLV6001和 TLV313运算放大器的技术差异信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV313和 TLV6001采用了类似的设计和工艺技术。  

    这两款器件的噪声、静态电流和失调电压等规格略有不同。  

    TLV9001 是一款较新的300mm 晶圆替代器件、具有与 TLV313和 TLV6001类似或更好的器件规格。   

    下面是一个比较表、显示了其中的一些差异:

    TI.com 比较

    如果您对我分享的信息有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢。

    雅各布