This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228-Q1:最大输入频率

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1344941/ina228-q1-maximum-input-frequency

器件型号:INA228-Q1

您好!

我有兴趣使用 INA228-Q1进行电池组的功率监控。 预计负载电流将随高达40kHz 的频率快速波动。 鉴于 INA228-Q1具有与50 µs 相同的最快采样时间、它是否无法处理该信号? 或者、具有 Δ-Σ 转换器在这方面有什么帮助? 如果是在一个采样周期内对电流值求平均值、这对于我的应用而言是可以接受的。

非常感谢任何有关这方面的建议。

此致、

罗兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roland:  

    没错、由于这是一个 Delta-Sigma ADC、所以结果会在转换时间内取平均值、这意味着这应该可行。

    此致!

    穆罕默