This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR305:双极输入以及4到20mA 输出应用

Guru**** 2505575 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR305, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1344455/xtr305-bipolar-input-and-4-to-20ma-output-application

器件型号:XTR305
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

尊敬的团队:  

我的客户想知道 XTR305是否是满足其要求的合适器件、如下所示。   

-输入信号:-10V 至+10  

-输出信号: 4至20mA  

电流解决方案如下所示、但它们希望从分立式转换为 XTR 系列。 请告诉我您对 XTR305是否是合适的解决方案的看法。  

如果 XTR 系列可用于该应用、请分享应用手册或参考设计。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    是的、XTR305可 用于此应用。   

    附件是 XTR305仿真示例、器件配置为电流输出模式、由双极±15V 电源供电。

    10V 至+10V 输入信号通过以+10V 基准为基准的分压器15kΩ- 10kΩ 馈入、从而在 XTR305的 VIN 输入引脚产生2V-10V 电压。 RSET 电阻器设置为5kΩ。 该电路 可生成-20mA 输出、以获得-10V 至+10V 输入信号。

    请参阅下面的 TINA-TI 电路和仿真结果。   

    TINA-TI XTR305仿真文件:

    e2e.ti.com/.../XTR305_5F00_current_5F00_mode_5F00_April_2D00_1st_2D00_2024_5F00_keep.TSC

    谢谢、此致、

    路易斯