This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2674:有关 OPA2674稳定时间的信息

Guru**** 2968610 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1344741/opa2674-information-on-the-settling-time-of-opa2674

器件型号:OPA2674

大家好、

我的客户 需要一些有关运算放大器 OPA2674的信息、数据表中没有提到稳定时间。 您能否提供0.1%和 0.01%误差的环境和最大情况数字?

谢谢。

哈什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jash、您好!

    遗憾的是、似乎没有指定此器件的稳定时间性能。 我也找不到有关此器件的任何其他数据、因此数据表中的数据可能就是我们为该器件提供的所有数据。 一般而言、该规格取决于配置和设备设置等许多变量、因此准确捕获规格非常困难、而使用高带宽器件则更难。  

    此致、

    伊格纳西奥