This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139:LM139J:DC2213K

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1344491/lm139-lm139j-dc2213k

器件型号:LM139

你(们)好。

当我们从 Arrow 收到该批次时、我们看到 DC 指示为2213K。

告知后缀 K 的含义?

谢谢

卡尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    "K"是一个汇编批次代码窗口。 当在分包商(之前的分包商)组装器件时、这很常见。

    这使我们能够区分同一日期代码内的实际批次。 它是系统中的有效批次代码。