This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA232:无法读取小电流

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1342885/ina232-can-not-readout-small-current

器件型号:INA232

空闲模式下的系统,总线电压为14V、电流约为0.8mA,当进行 SW 读数时、功率为0.0128W、总线电压为14.016V、但电流为0A、请按下图提供详细信息。

我们做了一个实验、缓慢调整负载以找出何时可以读出非零电流、并得到以下结果。最小读数值似乎为0x0600等于1.3mA、为什么它无法识别1LSB?

BTW、此系统中仅使用1个 TPS563200DDC、谐波不得超过500K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我没记错、那么等效电流 LSB 为1.25mA。 实际上可以检测到1.3mA 或更大值、这可能是由于失调电压和噪声等非理想因素造成的。

    值可能也会有一些变化。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不能跟你走。 在我们的设置中、CURRENT_LSB 为200uA、您说的"等效电流 LSB 为1.25mA "是什么意思? 为什么我们不能读取小于0x0600?的值、例如0 x 0100。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感应电阻为2m Ω、Vshunt LSB 为2.5uV。 等效电流 LSB (物理上可以)将为2.5uV/2m Ω= 1.25mA。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你的解释,我明白了。 我又想到了另一个问题,在我们的空闲模式测量中,实际电流是0.8mA,SW 读数的电流是0A 这是合理的,但 SW 读数 的功率是0.0128W 几乎跟实际值一样,为什么不读0呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想平均计算功能被启用了吗? 此外、功率始终为正、并在每次测量周期(电流、总线电压)后计算得出。

    由于噪声、电流可以平均为零、但无论电流的符号是什么、功率都只会增加并取平均值。

    此致、Guang