This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4202:OPA4202ID

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4202, OPA202, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1342295/opa4202-opa4202id

器件型号:OPA4202
主题中讨论的其他器件: OPA202TINA-TI

请提供上述电路的 TINA 仿真。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suganya,

    OPA4202是一款双极输入四路放大器、在输入端子之间配备背靠背输入保护二极管-见下方。  

    因此、它不太适合您希望在 原理图中实现的比较器应用。  由于它的绝对最大差分电压被限制在仅仅+/-0.5V、将它用作比较器有可能导致错误的电压跳变点-见下方。

    如果您需要进一步的帮助、请 提供基本信息、比如您尝试的具体操作是什么?  此外、请提供有关电源电压以及应用于放大器输入端的输入电压范围的信息。  BTW、您需要什么样的 TINA 仿真 ?  交流、直流、瞬态等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出和反相输入具有相同的标签、因此可能使用电压跟随器。 但0R 连接没有意义。

    请提供固定原理图。 您试图解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前在我的原理图中的单位增益运算放大器是 DNP (不要填充)在我的板。 当它位于 DNP 中时、我们需要放置这个0r 以连接到 OPAMP_OUT0、然后连接到301R。 当此运算放大器不是 DNP (即在电路板上组装时)时、将移除0r 电阻、并将 DAC_OUT0直接连接到运算放大器的 DAC_OUT0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供有关电源电压以及应用于放大器输入端的输入电压范围的信息。  BTW、您需要什么样的 TINA 仿真 ?  交流扫描、直流 扫描或瞬态响应等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运算放大器电压电源=+/- 15V。 需要进行交流扫描和直流扫描 TINA 仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、您需要确保在10nF 负载下电路仍然稳定-具有95度的相位裕度时、它实际上是非常稳定的(见下文)。

    运行一个小信号瞬态分析确认电路稳定运行、此时没有显示过冲-请见下方。

    其小信号瞬态响应由输出端的低通滤波器控制。

    运行交流扫描显示-3dB 频率响应由 R1||c1低通滤波器设置。  

    缓冲器电路的线性范围受到 OPA202输入共模电压范围的限制、该电压范围为:(V-)+1.5V < Vcm <(V+)-1.5V (请参阅数据表)。

    为了方便起见、我在下面附上了 TINA-TI 原理图。  您可以下载免费的 TINA-TI: https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    请查看 TI 高精度实验室教程、了解运算放大器限制以及如何仿真不同的条件:   

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html

    e2e.ti.com/.../OPA202-AC-Stability.TSCe2e.ti.com/.../OPA202-Transient-Small-Signal-Response.TSCe2e.ti.com/.../OPA202-AC-Response.TSCe2e.ti.com/.../OPA202-DC-Sweep.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为 TI 的 DAC LTC2664CUH12-#PBF 提供合适的替代方案、并提供运算放大器与 DAC 的仿真。

    DAC 电源电压为+/-15V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suganya,

    如需替代 DAC LTC2664CUH12-#PBF、您需要联系相应的 DCC-DAC 产品线。  正如您知道的、E2E 是一个支持论坛、可以帮助解决设计相关问题、而不是一个设计公司。  您需要在设计工作中多加注意、尤其是在 设计说明非常有限的情况下、符合 "请提供上述电路的 TINA 仿真。"