This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3605:是否可以在数字 VCCO 已通电时断开模拟 VCCI 的电源?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3605
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1344901/tlv3605-is-it-okay-to-have-analog-vcci-unpowered-while-digital-vcco-is-powered

器件型号:TLV3605

在 TLV3605上、我们的设计可能会让模拟电源轨(VCCI、5V)长时间断电、而数字电源轨(VCCO、3.3V)保持通电。  由于整个模拟部分已断电、比较器输入(IN+、IN-)将接地。

 在此模式下长时间运行 TLV3605是否存在可靠性问题?

谢谢。
约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰

    感谢您的发帖。  你让我微笑,因为这是我们使 VCCI 和 VCCO 独立的主要原因之一。  因此、您所描述的情况不是问题、而是我们设计注意事项的一部分。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Chuck。 这让我也笑了!