This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:在 PSpice for TI 中启动仿真时出错

Guru**** 2660475 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, AMC3302, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1328482/amc3330-error-when-starting-simulation-in-pspice-for-ti

器件型号:AMC3330
主题中讨论的其他器件: AMC3302TINA-TI

您好,技术支持,

有相当长一段时间我一直在寻找解决这个问题的办法,但我没有找到一个。
我甚至查看过这个论坛、但是找不到答案、所以决定和大家分享这个问题。
它是关于 AMC3330±1V 输入、精密电压检测隔离式放大器。
在使用 PSpice for TI 进行仿真时、我每次都会收到某些错误消息(请参阅图)。


此图来自"Output Window"窗格下的 OrCAD PSpice 仿真器窗口。 U3是当前 AMC3330的标签。
如果我对 AMC3302±50mV 输入、精密电流检测隔离放大器进行仿真、则不会收到这些错误消息。
我以前使用 LTSpice 仿真过这两款 IC、它们也能正常工作、但我还有其他问题、这就是我切换到 TI 的 PSpice 的原因。
我用于测试 AMC3330的演示项目可在底部找到。 为此、我使用了数据表第9章的电路示例。
我要提前感谢你的支持。

重要信息:
PSpice for TI 版本:
23.1-2024 S001
模型库版本:
2024-02-22T07:01:18-06:00
AMC3330和 AMC3302版本:
9.3.200.277 2022年04月21日 的 SF-TI
操作系统:
Microsoft Windows 10专业版

此致

e2e.ti.com/.../amc3330_5F00_test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您的模型中的 U1是什么? 我认为这个或 AMC3330都可能是您的无效器件。 我认为如果漏掉了连接、可能会发生该错误。 如果没有、我会联系我团队的某个人!

    或者、您可以考虑同时使用 TINA-TI 仿真程序和 AMC33xx 模型。

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva:

    感谢您的答复。
    在此模型中、没有直接的 U1、因为为了更全面地测试该器件、我将这部分从一个更大的主电路中分离出来。 U1很可能是 AMC3330 PSpice 模型中 PSpice 子电路 AMC3330_Amp_0中的元件。 我不能说准确、因为我不擅长编写 PSpice 模型。

    迁移到 TINA-TI 并不容易、因为主电路不仅仅包含 AMC3330和 AMC3302、但我要尝试一下。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我看到了、我会向我的团队核实他们的建议。

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我的团队说这个问题是由一个"。" 保留在 AMC3330.lib 文件中的字符。 此"."后发现错误消息  项目文件中的"bias.out.1"行:

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    美元
    错误(ORPSIM-16364):子电路中的设备无效

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    希望这对您有所帮助!


    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eva:

    我也注意到这个标志,这就是为什么我删除了它,但随后出现了以下错误消息。
    也无法再重新启动模拟、这就是每次都需要重新启动的原因。
    这就是为什么我把角色归类为必不可少的。

    我已经尝试了几件事,但问题仍然存在。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我将该线程移至 TI 团队的 PSPICE。  模型与2024 PSPICE 版本的兼容性可能存在一些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Saleh 和 Eva,

    哪一行是额外的"." 文件中的符号链接?

    听起来需要对模型进行修正、然后发布。  

    只需删除多余的"." 将导致 libsig 文件不再与.lib 文件匹配。 然后、所有模型都显示为导入的模型、从而触发软启动。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、您好!

    字符·""可在1130行中找到,正位于两行代码的正下方:
    。 参数 VthH={Vthres+Vhyst}
    。 参数 VthL={Vthres-Vhyst}
    所有这些线路都是 HYSTCOMPG_THLRF 子电路的一部分。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cadence 已确认这种行为、并且他们已打开 CCR 以查找解决方案。

    如果这是紧急的,我建议更新模型(删除该 darned line 1130字符),并再次释放模型。

    这将获取一个新的 libsig、这样 PSpice for TI 就不会遇到无法识别 TI 模型的问题。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cadence 有答案。 最新版本可识别以前忽略的重音字符。

    这指向解决方案、即修改模型以删除该特殊字符。 扩展能力所带来的意外后果。

    大卫