This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2403-Q1:输出电流连续8 -900mA

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ALM2403-Q1, OPA564-Q1, ALM2402F-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1344829/alm2403-q1-output-current-continuous-8-900ma

器件型号:ALM2403-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA564-Q1、 ALM2402F-Q1

大家好、

我的客户 Li-Auto 正在为旋转变压器应用寻找具有连续-900mA 输出的功率运算放大器。 ALM2403-Q1是否能够在此应用中供电? 除了现有的 ALM2402/3之外、我们是否具有该产品系列的路线图?  

Br、

于佳豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiahao、

    我的客户 Li-Auto 正在寻找可连续800 -900mA 输出的电源运算放大器以用于旋转变压器应用。

    这是不同类型的旋转变压器、可驱动更高的电流。 您是否有旋转变压器的输出摆幅要求@800 -900mA? 激励频率是多少?

    我们可以使用 OPA564-Q1驱动该应用、但我想看一看旋转变压器负载参数。 我们可以借助 PFC 降低旋转变压器中的功率耗散。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa564-q1.pdf?ts = 1712066785131和 ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FOPA564-Q1

    [报价 userid="569213" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1344829/alm2403-q1-output-current-continuous-8-900ma ]除了现有的 ALM2402/3外、我们是否有该产品线的路线图?  [/报价]

    这些不是为-900mA 800当前驾驶应用而设计的。 ALM2402F-Q1和 ALM2403-Q1用于在几百毫安的电流内驱动旋转变压器。 每个 IC 封装中都有两个功率放大器。 由于功耗可能太高、因此必须将具有上述额定电流的运算放大器与功率放大器分别驱动(与 OPA564-Q1类似)。   

    请通过内部电子邮件与我联系、我们可以讨论路线图。 这是一个开放的支持论坛、不适合在这个平台上讨论这个主题。  

    此致!

    雷蒙德