This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA700:INA700电源序列应用

Guru**** 2504185 points
Other Parts Discussed in Thread: INA700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1343548/ina700-ina700-power-sequence-application

器件型号:INA700

团队成员

如果首先在 USB 上电并传输到 IN+/IN-

存储数据。 它将由 LDO 为 INA700生成3V。

它会有任何副作用吗?  

BRS

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    今天是在美国的假期。  有人将在下周介绍。

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    感谢您的帮助:)

    BRS

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brian、

    很抱歉耽误你的时间。 这是可接受的电源序列。 输入共模电压(在输入引脚上)与 VS 引脚电压无关。

    此致、

    彼得