请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA293 我需要以至少1纳秒的精度测量信号的电流。 信号是占空比低于20%的400kHz 方波。 该信号的峰值电压为50V、峰值电流为4.5A。 INA293是否适合测量此特性? 如果没有、TI 是否提供具有此功能的任何产品?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Malcolm:
这种非常高的速度、1纳秒、您需要1GHz、这是很困难的。 我不知道此范围内的任何情况 您是否需要该速度? 即使您使用了我们具有多个增益级的高速放大器、您仍需要担心方波问题。 我假设它在来自某种电桥电路的信号上是一个 PWM 信号。 大多数器件与高速 VCM 不同、会干扰 信号、因为大多数器件交流 CMRR 会导致问题。 另一个问题是在50V 下工作的高速放大器。 我们针对的脚轮器件是 INA296、但交流 CMRR 仍有问题。 INA241具有增强的 PWM 抑制功能 、但400kHz 的速度过快、无法抑制。
另一种替代方案是用于快速信号的电流互感器、并将其与速度较慢的版本结合使用。
此致、
哈维尔