This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:数据表中的 PSRR 与仿真

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1344849/ina240-psrr-in-datasheet-vs-simulation

器件型号:INA240

我注意到 INA240A1的 SPICE 模型与 PSRR 的数据表不匹配。 数据表指定的 PSRR 最大值为10uV/V、而该模型显示的是0.5V/V。 据我所知、我已从数据表中复制了相应条件。 数据表是否错误、或者模型是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、似乎是我尝试发布的仿真图像未正确粘贴。 仿真如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎 B1与 V1一起进行扫描、而不是保持在固定的3V。 请仔细检查 REF1引脚电压。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B1设置为静态值(3V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Stephen、

    很抱歉这个问题。

    请尝试以下操作:

    使 Vcc = 5V 且 REF1 = GND、REF2 = Vs?

    在测量 VOUT 的同时执行输入 Vdiff (分流电压)扫描?

    您还能否说明您如何通过屏幕截图导入此模型? 我只想确保没有引脚得到错误关联。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Stephen、

    当我在 TINA 仿真器中执行相同的 vs 扫描时、我看不到您看到的行为、因此错误肯定来自仿真器、或者更有可能是模型导入到其中的方式。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您似乎是对的。 当我在 TINA 中对它进行仿真时、它的行为符合预期。 感谢您的帮助!