This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381-Q1:建议用于比较器基准的工作电压

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: INA381-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1337646/ina381-q1-recommended-operating-voltage-for-comparator-reference

器件型号:INA381-Q1

您好、TI!

我正在寻找一些与 INA381-Q1相关的信息。 我想知道比较器基准(CMPREF)引脚的最大或建议工作电压。 我可以看到相同的绝对最大额定值规格、但我假设这是我们应该避免达到的安全限值。 您能否告诉我 CMPREF  在该器件整个工作温度范围内的建议工作电压?

此致、

Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manoj:

    您正确的是、数据表中没有直接指定这一值、但它可能从放大器输出摆幅中隐含出来。 对于 INA381-Q1、输出摆幅为 Vs - 0.05V 至 VGND  +0.005V。 该电压旨在直接连接到比较器、因此它肯定在比较器的输入电压范围内:

    下周我将与团队进行核实、看看我们是否有该器件输入范围的相关数据、希望我能找到该器件的更明确答案。

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    列维德弗里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Levi:

    您是否有机会就我的请求与您的团队进行核实?

    此致、

    Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj,

    我与团队进行了核实、并确认该器件应在高达器件的电压摆幅电平的条件下运行、即 GND+0.0005V 至 Vs-0.02V。 如果超出此范围 、仍可以使用比较器、而不会损坏器件、但我们无法再保证±5mV 的偏移行为。

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    列维德弗里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Levi:

    我仍然不确定您是否有我关于 CMPREF-Pin 的最高建议电压 的问题。 在我看来、答案似乎仍然只涉及 CMPIN 引脚而不是 CMPREF 引脚。 我知道内部 CMPIN 和 CMPREF 连接到同一个内部运算放大器、但 CMPREF 引脚的显式信息会更好。

    此外、

    我正在查找  CMPREF 引脚的漏电流信息、该信息在数据表中未提供。 最好是您能够在器件的整个工作温度范围(即最小值、典型值和最大值)内共享这些信息。

    谢谢!

    Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manoj:

    我仍然不确定您是否收到了有关 CMPREF-Pin  右侧最大建议电压的问题。 在我看来、答案似乎仍然只涉及 CMPIN 引脚而不是 CMPREF 引脚。 我知道内部 CMPIN 和 CMPREF 连接到同一个内部运算放大器、但 CMPREF 引脚的显式信息会更好。

    我所说的情况适用于 CMPREF 引脚以及 CMPIN。

    我正在查找  CMPREF-Pin 的漏电流信息,该信息在数据表中未提供。 如果您可以在设备的整个工作温度范围内共享此信息(即最小值、典型值和最大值)、则会更好。

    本主题还MΩ 这个问题、CMPREF 引脚的输入阻抗测量值为数百 G Ω。 此外、尽管我们未在数据表中指定该值、但电流泄漏应始终小于±1µA、通常小于0.1µA。

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    列维德弗里斯