This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:LM2901

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1344635/lm2901-lm2901

器件型号:LM2901

尊敬的女士:

除了自动化等级、我想知道 LM2901AVQPWRQ1和 LM2901PWR 之间是否存在其他差异。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pere、您好!

    汽车部门使用了与商业"A"级裸片类似的裸片。 与非 A 级相比、"A"级有非常微小的修改以获得更好的失调电压、因此两个裸片之间存在非常非常非常微小的差异(99%相似)。

    但电路设计和工艺基本是相同的。 我不能说它们完全相同、因为它们有一些(专有)差异。 您可能永远不会在运行中看到两者之间的差异。 区别在于生产测试和数据表限值。

    不过、这两个器件很快将受 PCN 控制、并将使用相同的升级裸片(但仍保持相同的数据表限制)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的反馈。 如果是早期的、则 PCN 仅指裸片、而不是指 EOL 或未来情况。 是这样吗? 将保持原样使用 LM2901AVQPWRQ1名称?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pere、您好!

    此器件型号未计划 EOL。 它是我们的热销商之一,没有停产计划。

    这是 PCN:

     产品变更通知(PDF)