This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:差分输出噪声

Guru**** 2384120 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1344979/ths4551-differential-output-noise

器件型号:THS4551

我的应用使用配置为 SE 至差动 FDA 放大器的 THS4551。

我正在仿真 THS4551的差分输出噪声、并希望确认 Vdiff 噪声结果。

当进行差分输出电压噪声测量时,预期的"VdiFF"噪声结果是否比仿真所示的 VF4单端输出高2倍,或者 Vdiff 噪声结果是否 比 VF4单端输出大1.414 SQRT(2)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    它不是噪声项之和的平方根的原因是、这是针对两个独立的噪声源完成的。 使用 FDA、您将得到 以 RMS 为单位的差分总噪声、因此 单独观察一个接地输出、您将得到以 RMS 为单位的总噪声的一半。 每个输出都不是独立的源、因此您不会通过这种方式添加它们。  

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理解...谢谢 Ignacio。