This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186-Q1:INA186-Q1设置时间

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1344872/ina186-q1-ina186-q1-setting-time

器件型号:INA186-Q1

您好、

我发现稳定时间只有典型值30us、由于我们需要软件校准该值、您可以检查设置时间的最小值和最大值是多少?  如果存在已定义的外围电路、是否可以获得固定的设置时间? 谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的发帖。 我们不保证稳定时间的限制、只有此规格的典型限制。  30us  应为 +1 σ、即占人口的68.3%。

    此致、