This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192-Q1:锁存示波器

Guru**** 2794725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1343973/opa2192-q1-latch-up-scope

器件型号:OPA2192-Q1

尊敬的专家:

OP2192闩锁范围为 JESD78D 1类。  

您能否解释一下它的最大范围是多少? 客户 手头没有 JESD78D 文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们遵循 JESD78标准。

    请参阅闩锁白皮书、其中描述了流程和波形:

    闩锁白皮书

    谢谢、此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis,

    感谢您的反馈。 但我仍然无法在您的白皮书中找到用于闩锁测试的最小/最大示波器。

    从互联网从 JESD78F (而非 JESD78D)下面下载了该软件。 但我仍然无法找到 1类范围是什么。  

    您能注意到我应该从下面的文档中参考哪一章吗?

    谢谢

    e2e.ti.com/.../JESD78F.02.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    闩锁白皮书的第2.5节提到了 闩锁的最大应力电压(MSV)通常是一个小于灾难性晶体管击穿电压的数字、通常大于器件特定数据表中列出的绝对最大电压(ABSMAX)。  可以通过从高于 VMAX 的一个二极管压降开始并将电压升高到灾难性击穿、或根据流程特性选择接近灾难性击穿的值来确定每个制造工艺的 MSV。  

    您提供的 JESD78文档中的附件 E 讨论了如何确定 MSV 电压。  还本文的第17页提供了用于 信号引脚上强制电流或电源引脚过压的测试条件

    这些器件会提交至应力条件、并经过重新测试/验证、以确保 硅器件的永久性物理损坏不会对器件造成不可逆的损坏。 I 类是指在低于最大结温的温度下测试的器件。

    谢谢。此致、

    路易斯