This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV333:低侧分流运算放大器到单端 ADC 以实现成本优化的监控器

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1344530/tlv333-low-side-current-shunt-op-amp-circuit-to-single-ended-adc-for-cost-optimized-monitor

器件型号:TLV333

大家好!

我正在查找; https://www.ti.com/lit/an/sbaa353a/sbaa353a.pdf?ts = 1712035145515&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

低侧分流运算放大器至单端 ADC 以实现成本优化的监控器电路、如下所示;

这当然是我需要的、但这里有一个问题、我想让负载的电压电源为+24V 而不是+15V。

这个电路是否适用于+24V 负载、或者我是否需要查看另一个 TLV 零漂移型放大器?

如果您对电流并联监控有更多建议、请与我联系。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要 Rsh 以接地为基准、此电路将被配置为低侧电流测量、在这里 Vcm =~Ω ish*rsh。  因此、只要0< Vcm <10.6mV (ish<10.6A)、电路就会正常工作。  因此、使用什么电源电压来偏置负载无关紧要。