This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6553:单端 P 和 N 引脚的输入阻抗

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1345686/lmh6553-input-impedance-of-single-ended-p-and-n-pin

器件型号:LMH6553

您能否共享 单端信号 P 和 N 的输入阻抗(不是差分阻抗)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abi、您好!

    除了15欧姆差分输入阻抗规格外、我可以检查并查看我还可以提供的关于输入阻抗、共模的内容。

    您会在哪些电路或终端应用中使用 LMH6553?  您有其他设计问题吗?

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abi、您好!

    LMH6553是一款 FDA (全差分放大器)。  FDA 与单端输出运算放大器不同、它具有不同的输入结构:您可以将 FDA 视为两个反相配置运算放大器、它们需要匹配的 Rg 和 Rf (增益和反馈)电阻器。

    每个输入引脚上的 Rg 电阻器主要负责设置 FDA 的输入阻抗。  您的设计和 Rg 电阻器将是您的解决方案的重要组成部分。

    此致!

    亚历克