This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:INA241:10引脚 VSSOP 封装的感应是什么

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: INA241A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1345716/ina241a-ina241-what-is-the-sense-of-the-10pin-vssop-case

器件型号:INA241A

INA241A 可采用具有一个 NC 引脚的8引脚 VSSOP 封装、也可采用具有3个 NC 引脚的10引脚 VSSOP 封装。
因此两者都有7个有效引脚。 为什么10引脚的情况下只有额外的 NC 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ernst、

    这样可以在 INA241输入为100V 且您的应用的爬电距离不够时实现更多的爬电距离、因此可以在更高电压的引脚(输入)和较低电压的引脚之间留出更多的空间。  如果这不是问题、您可以使用8引脚 VSSOP 选项。