This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:请提供 OPA855的电路图

Guru**** 2534920 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1339510/opa855-please-provide-a-circuit-diagram-for-the-opa855

器件型号:OPA855

我想通过将两个 OPA855s 串联、创建一个增益为100的电路。 您能否为我提供电路图的参考? 输入将为单个50Ω 信号、并且两个 OPA855s 将由单个5V 电源供电。 我对学习如何将 OPA855s 相互连接特别感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我附上了一个可用作您的设计基准的潜在电路。 我还附上了两篇文章、它们很好地突出了在实施多级设计时可以考虑的不同注意事项。 对于您希望实现的带宽、可能需要使用两个 OPA855、但也有其他性能方面的考虑、如文章所述。 这些文章可在 此处此处找到

    e2e.ti.com/.../sbomap6c-_2800_2_2900_ tsc

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我有疑问。 如果我要将单电源 OPA855的输出端连接到50Ω 电路、我是否理解正确、即需要如数据表的图8.1所示连接169Ω 和71.5Ω 电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您将使用具有两个输出电阻器的匹配的 L 网络。  放大器希望 RL 输出负载为200欧姆、而台式设备希望匹配50欧姆。  通过使用169欧姆串联电阻器和71.5电阻器连接到 GND、可以提供从 DUT 到工作台设备的匹配网络。  

    您可以重新计算1k Ω 负载、50 Ω 负载或500 Ω 负载的此 L 网络。  图8-1中所示的 L 网络的 RL = 200欧姆(根据放大器观察)和50欧姆匹配(根据工作台设备观察)。  

    请记住、此 L 网络具有衰减、在该精确配置下为-16.6dB 或(1/6.7V/V)。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还建议您查看我之前提到的第一篇文章、因为这篇文章突出了电路是如何正确实现的、以及对该设计采取的特殊预防措施。 文章中的第2.2节强调了一个重要概念、并解释了如何减轻潜在的顾虑。 文章中的第3节还提供了实现本文重点介绍的所有注意事项的示例原理图和布局。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对延误的答复深表歉意。 感谢您回答我的问题。 我有一件事要问。 当我向 OPA855施加大输入信号时、输出波形中会出现干扰。 是否有办法消除这些干扰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们之前的聊天后、我想提供更多信息。 此电路使用之前提供的参考设计、OPA855以级联连接方式排列。 在瞬态分析中、我将输入脉冲波形(0.3V、10ns)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您看到这种干扰的原因是因为仿真将达到输出限制。 尽管在实际情况下、器件会饱和并达到最终水平、但模型可能无法正确钳位。 尽管存在模型误差、但我们不建议达到此饱和限值、因为如果用力按压信号、信号会严重失真、并可能导致损坏。 我在下面添加了一个链接、以指向我们的高精度实验室视频系列。 您正在使用的概念对应的视频可在"输入和输出限制"部分找到。 我强烈建议查看该视频系列、因为该视频系列能够通过出色的放大器示例很好地突出这一重要概念。 对于此应用、如果信号处于~300mV 范围内、则 OPA855将不会工作、因为其输出范围有限。

    高精度实验室系列: 运算放大器| TI.com

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您回答我的问题。 我会根据您的建议继续进行设计。 我的问题到此结束。 我感谢您的支持。