This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA271-HT:未封装时的最高温度

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: INA271-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1345169/ina271-ht-maximum-temperature-for-unpackaged

器件型号:INA271-HT

早上好!

我们正在使用 您的电流放大器 INA271-HT、它的 最高工作温度和存储温度为210C。

我想知道、如果以未封装裸片(我了解的是 KGD)的形式提供、这些器件是否能够得到扩展?

谢谢!

弗朗切斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:   

    KGD (裸片)的温度范围为:  

    如果您还有任何问题、敬请告知!  

    此致!

    穆罕默 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 最高温度已经是完整的未封装版本那么!

    此致、

    弗朗切斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题 Francesco,  

    如果您有任何其他需求、请告知我们!