This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401EVM:采用单电压配置的冗余电容器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1345451/lmh5401evm-redundant-capacitors-in-single-voltage-configuration

器件型号:LMH5401EVM

您好  

我刚刚收到一些 LMH5401EVM、必须使其在单电压模式下工作。

用户手册中提到应连接 V-和 GND、但只需在 Rb 或 C16的占位面积下短一点就足够了吗? 或者也短接 C1、C3和 C5、C7是更好吗?  

我最适合将 C1、C3和 C5、C7短路、以确保接地返回路径尽可能短。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以使用 C16等元件空间连接 Vs-和 GND、但这是一个接地返回路径、因此该接地路径在物理尺寸方面越大越好。 至于另一个问题、您也可以短接您提到的电容器位置。

    此致、

    伊格纳西奥