This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM193QML:LM193H/883C 与放大器之间的差异;LM193H/883

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1344017/lm193qml-difference-between-lm193h-883c-lm193h-883

器件型号:LM193QML

您好!  

请告知我们 LM193H/883C 与 LM193H/883之间的区别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    一度要求将 MIL 标准的修订版本包含在产品名称中。 因此、LM193H/883C 按照修订版 883标准的 C。   

    修订版 A 之后、该要求被 C、因此在此之后生产的产品的名称中不包含修订字母。 现在我们没有"C"器件、即 LM193H/883。

    因此、您拥有的非 C 器件型号是当前器件、较旧的 B 版预量产器件、或在修订之前指定的旧器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、当前版本是什么?

    并且、当前版本与 C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    我不确定版本是什么、但从电气角度而言、 器件应具有相同的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    当前 MIL Std 883版本为"K"。

    在组装和测试该器件时、TI 构建到当前版本的 MIL Std 883和 MIL PRF 38535。

    因此、当时使用的实际版本需要根据日期代码来确定。

    在大多数情况下、/883B、/883C 和/883之间没有真正的区别-它们执行的都应该相同。

    如果客户担心、则他们需要参考标记日期代码(封装密封日期)时使用的标准。