This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124M:最小&运行期间输入失调电压的最大值

Guru**** 2830165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1346158/lm124m-min-max-values-of-input-offset-voltage-during-operation

器件型号:LM124M

尊敬的先生:

我们正在"SENOR 组装"中使用 LM124FKB 运算放大器-信号调节电路路径。 信号调节电路:增益为3.5 (3级单位增益和 1级3.5增益)的4级运算放大器。

在此应用中、我们需要的 最终输出 不应与0V 输入超过20mV。 通过提供0V 输入(+ve 输入引脚上为2.5V、-ve 输入引脚上为2.5V)来实现该单元并进行测试。 我们发现输入为0V 时、输出介于5mV 至20mV 之间。    

在数据表中、提到在整个温度范围内运算放大器输入失调电压为3mV (典型值)和7mV (最大值)。 因为这部分是 MIL 等级 组件、我想知道:

a.最小"输入失调电压"是多少

B.最大"输入失调电压"是多少  

c. 5年后"输入失调电压"将是什么

d. 20年后的"输入失调电压"将是多少(因为该传感器单元的寿命为30年)  

e.由于此元件是 MIL 级、因此"输入失调电压"是否会与数据表中提到的值相比更小(在整个温度范围内典型值为3mV、最大值为7mV)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Krishna、

    a:最小输入失调电压为大约0m 的分布、因此最小失调电压为0V。

    b:SMD 中规定的最大偏移电压在25°C 时为+/-5mV、在最大和最小温度范围内为+/-7mV。

    对于 C 和 D、请参阅以下文章: https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/posts/ic-long-term-stability-the-only-constant-is-change

    那么该器件将符合 SMD。 由于失调电压将由输入晶体管之间的失配决定、因此这将是一个随机值、其正态分布以零为中心、受 SMD 限制的限制。 许多器件的失调电压都小于列出的最大值。 这与军用器件无关。 该分布与器件的工艺技术和设计有关。

    此致!
    杰瑞