This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM741:此电路的工作原理

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1345101/lm741-how-this-circuit-works

器件型号:LM741

尊敬的团队:

我不太明白这个电路是怎么工作的。  有人能帮助我分析这个电路吗?

我只了解第二级(反相输出)、但我不知道左侧的部分。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Hari、  

    这有点不熟悉、希望我可以说服您使用更新的运算放大器。  
    它看起来像是一个反相求和电路、但它们不是由缓冲器生成的源:

    反相求和电路

    您能否分享资料来源? 我在 google 上搜索反向图像,发现了一个堆栈交换,可能是你发布的: https://electronics.stackexchange.com/questions/708395/buffered-power-supply-with-op-amps

    祝你一切顺利。

    卡罗莱纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carolina,

    非常感谢。

    是的、来自堆栈交换。

    此处 Vx 始终处于接地电位。 请多多指教。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Hari、

    您是否有图片的原始来源?  
    看起来可能像一本教科书?

    祝你一切顺利。
    Caro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari,

    Vx 的数学运算为 RL/R *(VA1 + VA2)。 输出端接至地。 在这种情况下为虚拟接地。  

    左侧是自参考加法器、它向 Vx 节点增加了电流、因此 Vx 在没有负载 RL 的情况下会获得无限增益。  我想不出此电路有什么实际用途。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Hari、  

    能不能详细介绍一下什么是应用?  
    如果可能、我们希望提供具有更现代化器件的目的明确的电路。  

    祝你一切顺利。
    Caro